La simple disponibilité de la technologie portable, autrement dit le smartphone, téléphone intelligent, a suscité des niveaux de familiarité et d’acceptation sans précédent. Le format intuitif de l’écran tactile fournit des commandes intuitives et conviviales, qui mettent les consommateurs parfaitement à l’aise avec des fonctionnalités très sophistiquées.
La familiarité des commandes sur écran tactile a été adoptée par de nombreux autres marchés. Même les équipements domestiques les plus ordinaires sont désormais dotés de commandes avancées, des machines à laver aux cafetières. Ces innovations ont été renforcées par l’autre aspect de la technologie des téléphones mobiles qui s’est banalisé : l’Internet des objets (IoT). Pour la plupart d’entre nous, nos smartphones constituent une passerelle vers l’IoT, nous permettant de nous connecter à notre maison lorsque nous sommes absents, de contrôler notre climatisation ou même de démarrer notre voiture à distance.
L’IoT a été rendu possible par l’introduction de connexions Internet rapides. L’introduction du réseau de communication sans fil 5G permet de partager un gigantesque volume de données sans avoir recours à des connexions physiques. Les appareils peuvent désormais utiliser Internet, où qu’ils se trouvent, pour échanger des informations entre eux et répondre rapidement à l’évolution des besoins et des conditions. Toutefois, le potentiel réel de l’IoT se situe en dehors du marché grand public. Certaines des innovations les plus intéressantes, ayant la capacité d’améliorer considérablement le quotidien des individus, se trouvent dans le secteur médical.
Innovations en matière de soins de santé
Le secteur des soins de santé a adopté plusieurs des innovations nées sur le marché des smartphones et les a utilisées pour créer la nouvelle génération d’équipements médicaux. Grâce à leur petite taille et à leur portabilité, ces appareils sophistiqués ne sont plus limités à l’enceinte de l’hôpital. Au lieu de cela, ces derniers dispositifs médicaux peuvent être portés par le patient.
Ces appareils n’ont pas grand-chose en commun avec les grosses machines encombrantes que l’on trouve dans les hôpitaux. Grâce à une conception électronique miniaturisée et à des commandes simples sur écran tactile, la nouvelle génération de technologies portables offre aux patients la liberté de poursuivre leur vie quotidienne, même lorsqu’ils sont surveillés et même traités en fonction des données.
La montre connectée de ces dernières années est un exemple parfait de la combinaison entre une taille réduite et des fonctionnalités sophistiquées.
Connectée par Bluetooth à un smartphone et dotée d’une interface tactile conviviale, la montre connectée peut recueillir des informations sur le porteur et les partager à distance avec son équipe soignante. En effet, la combinaison d’une montre connectée et d’un smartphone offre une connectivité et une puissance de calcul supérieures à celles de nombreux instruments utilisés dans les hôpitaux.

Les dispositifs médicaux portables vont révolutionner les soins administrés aux patients.
Un autre exemple, plus performant, se trouve dans les derniers moniteurs portables conçus pour les patients diabétiques. Ils combinent parfaitement une taille réduite et de hautes fonctionnalités. Ils utilisent des capteurs pour mesurer le taux de glycémie en temps réel, ce qui présente des avantages significatifs pour la santé et le bien-être des patients et améliore leur qualité de vie. Lorsqu’ils sont associés à des systèmes d’administration d’insuline, la surveillance et le traitement peuvent être assurés pendant que le patient poursuit sa vie quotidienne. Dans le même temps, les données collectées et partagées via le réseau 5G permettront aux médecins de surveiller la santé du patient sur le long terme.
Cette augmentation de la demande de technologies portables et de communications de données signifie que des connecteurs fiables et sûrs fournis par des partenaires de confiance sont essentiels pour l’avenir de l’industrie médicale. Le développement des dispositifs sur le terrain et de l’auto-traitement permettra de mettre les connecteurs entre les mains des patients d’une manière inédite.
Connecteurs pour dispositifs portables
L’un des plus grands défis pour les concepteurs est de faire tenir l’énorme sophistication requise dans de petits appareils faciles à porter. Pour cela, il faudra des batteries, des commandes, des capteurs et des écrans intégrés dans des boîtiers aussi compacts que possible. Les connecteurs destinés à ces dispositifs portables doivent être compacts et légers et offrir les meilleures performances possibles dans un boîtier de taille réduite.
Dans le passé, les câbles plats ont été un choix populaire pour connecter des composants dans un espace limité. Cependant, les concepteurs modernes exigent des solutions plus compactes et plus performantes. Les alternatives modernes aux câbles rubans traditionnels sont connues sous le nom de câbles flexibles plats (FFC). Alors que les câbles à rubans sont construits à l’aide de plusieurs fils toronnés enveloppés dans un isolant, le FFC utilise des conducteurs plats qui sont collés à un film plastique, créant ainsi un câble flexible bien plus fin que les câbles à rubans toronnés.
Pour cette raison, les FFC sont idéaux pour les dispositifs médicaux portables où la taille est cruciale. Par exemple, la famille de connecteurs Easy-On de Molex offre des solutions à pas fin et à profil bas qui permettent une connexion rapide et sûre des FFC à toute une série d’autres composants.
Solutions RF et sans fil
L’intégration des derniers dispositifs médicaux dans le réseau 5G nécessite des connecteurs et des câbles RF de haute performance. Les connecteurs RF microcoaxiaux de la gamme MCRF offrent des solutions haute fréquence de la carte au fil qui permettent aux concepteurs d’activer la connectivité LAN sans fil, GPS et Bluetooth. La prise de montage sur circuit imprimé à profil ultra bas s’accouple avec des câbles pré-assemblés.
Pour les communications sans fil, les dispositifs ont besoin d’une ou plusieurs antennes pour transmettre et recevoir des données. Molex est l’un des plus grands fabricants de technologie d’antenne au monde. La combinaison de l’expertise technique, de l’expérience en matière de connectivité et de la présence mondiale a permis à Molex de développer une gamme complète de solutions pour la connectivité sans fil. La gamme comprend de petites antennes montées en surface (SMT), ou des antennes câblées utilisant les assemblages de câbles micro-coaxiaux de Molex.

Antenne à puce pour montage en surface Molex, spécialement conçue pour la connectivité IoT.
Améliorer le quotidien des patients
La dernière génération de technologies de soins à distance améliore la vie des patients dans le monde entier. Les dispositifs portables permettent aux patients de mener une vie plus épanouie en dehors des hôpitaux ou des centres de santé. Ils peuvent également être surveillés beaucoup plus efficacement, minute par minute, ce qui permet de diagnostiquer plus rapidement l’évolution de la situation et d’obtenir de meilleurs résultats.
Pour ces raisons et bien d’autres, la connectivité des appareils est vitale. Les concepteurs ont besoin de partenaires capables de fournir des solutions de haute performance dans des emballages de petite taille. En travaillant en partenariat avec Molex, Arrow s’engage à fournir des solutions innovantes et fiables à ses clients et à offrir des possibilités de choix et d’innovation aux concepteurs de la technologie médicale de demain.
DÉCOUVREZ COMMENT MOLEX REND POSSIBLE UN MONDE CONNECTÉ