Energy storage systems boost electric vehicles’ fast charger infrastructure

0224-Graphics-showing-renewable-energy-sources-Header-image-820x410

Explore how to address the challenges of the future DC fast-charging infrastructure in this article written by Stefano Gallinaro from Analog Devices.

Electric vehicles (EVs) will gain more and more market share, eventually taking over internal combustion engine vehicles. Direct current (DC) fast charging stations will replace or integrate petrol stations. In addition, renewable energies will be used to power them, such as solar and wind. People will desire to charge their EVs in less than 15 minutes and they won’t want to wait in a queue for a unique charging pile.

Considering multiple charging piles, the charging peak power that the grid will have to locally provide is more than 1 MW. The grid can collapse in many points, or huge investments are needed to improve the transmission lines and the central power plants needed to supply a much higher base load. This load, however, is impulsive and must be merged with the intermittent energy generated by renewable sources such as solar and wind.

Energy storage systems can solve this problem in a simple and elegant way. We use fluids like petrol or gasses to store energy and reuse it when needed (for example, when fueling a car). With the same principle, we can store electric energy in batteries using electrons and chemistry. This energy can be then utilized to boost an EV charge to keep the grid stable by shaving the peaks of power or to provide supply in case of blackout.

Learn more about how the mobility market is changing and how you can be better prepared for the infrastructure changes that are just around the corner.

Read full article


관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.