DJI crea costantemente degli elenchi dei "Migliori droni sul mercato", che siano essi della serie Phantom, Inspire, Mavic Pro o della più recente serie Spark. Tra i tanti altri prodotti, DJI copre l'intera gamma del settore dei droni, indipendentemente se rivolti al settore professionale o a quello consumer. Esistono tuttavia due droni, il Mavic Pro e il Phantom 4 Pro, che sono entrambi riconosciuti come i migliori droni di fascia media di DJI.
I droni prodotti da DJI sono suddivisi in 4 diversi livelli: Beginner, Middle, Photographer e Industrial. Dal momento che il vincitore indiscusso tra i droni del livello Beginner di DJI è il modello Spark e i loro droni di livello Photographer e Industrial sono destinati a piloti di droni professionisti (modelli Inspire e Matrice), vogliamo invece concentrarci sulle nette differenze tra i modelli di fascia media. Molto probabilmente ti chiederai qual è la differenza tra il Mavic Pro e il Phantom Pro, a parte il prezzo, e quale tra questi modelli acquistare. Di seguito sono descritti i fattori che ti consigliamo di considerare (o ignorare) per decidere quale drone di DJI è più adatto a te.
Costo
Anziché soffermarsi sul costo che è relativamente uguale, questo confronto andrà a esaminare solo le differenze tecniche esistenti tra i due modelli. Lo scopo di ignorare il costo è semplicemente quello di aiutarti a scegliere con più attenzione il drone più adatto alle tue esigenze.
Tempo di volo
DJI afferma che il Mavic Pro e il Phantom 4 Pro hanno tempi di volo della durata rispettivamente di 27 e 28 minuti. Io ho sempre ritenuto queste stime un po' esagerate; tempi di volo più realistici si aggirano intorno ai 22-23 minuti per il Mavic Pro e tempi leggermente più lunghi di 25-26 minuti per il Phantom 4 Pro. Il tempo di volo è un fattore importante per qualsiasi drone, ma questi tempi sono così ravvicinati che probabilmente neanche il pilota di droni di fascia media noterà la differenza, quindi io consiglio di ignorarlo.
Trasportabilità

Per quanto riguarda questo fattore, il Mavic Pro è davvero eccezionale. Se sei un avventuriero, un viaggiatore o semplicemente prediligi zaini di piccole dimensioni, il Mavic Pro può essere impacchettato in tutti i modi possibili. I rotori del Mavic Pro non devono essere rimossi, il che significa che ci sono 4 oggetti in meno di cui occuparsi. I bracci del Mavic Pro vengono ripiegati lungo il corpo, quindi non è necessario spazio aggiuntivo per i rotori e i relativi bracci. Infine, il controller per il Mavic Pro è di circa 3 volte più piccolo di quello per il Phantom 4 Pro.
Controlli in volo


Come puoi immaginare, il volo per un drone è un aspetto molto importante. Poiché il Phantom Pro (a sinistra) e il Mavic Pro (a destra) sono entrambi basati sullo stesso sistema di controller, la loro esperienza di volo è molto simile. Esistono tuttavia alcune differenze evidenti. I sistemi di trasmissione video variano tra il Mavic Pro e il Phantom 4 Pro, il che significa che il modo in cui il drone comunica alla schermata di controllo è diverso. Ciò significa anche che il Mavic Pro può comunicare automaticamente con i DJI Goggles, poiché utilizza la tecnologia di trasmissione OcuSync di DJI e fornisce una trasmissione video a latenza estremamente bassa tra i due dispositivi. Il Phantom 4 Pro, d'altro canto, utilizza il sistema di trasmissione video meno recente, denominato Lightbridge. Ciò non comporta una differenza drastica tra i due modelli ma è comunque evidente. Quindi, ancora una volta, il Mavic Pro è in vantaggio.
Evitare gli ostacoli
Sia il Mavic Pro che il Phantom 4 Pro dispongono di una funzione che consente loro di evitare gli ostacoli, rendendoli droni eccezionali senza ombra di dubbio. Tuttavia, il Phantom 4 Pro dispone anche di una funzione che DJI chiama "Autonomia di volo a 360°", ovvero la capacità di rilevare gli ostacoli in 5 direzioni. Il Phantom 4 Pro utilizza un sistema di navigazione a 6 telecamere, che calcola la velocità relativa del drone tra se stesso e un oggetto, oltre a fornire un volo ottimizzato per applicazioni in interni o in spazi ridotti. Utilizza inoltre sensori a infrarossi sul lato sinistro e destro del drone per rilevare la distanza da un oggetto su cui si trova il drone fino a 23 piedi di altezza. Infine, il Phantom 4 Pro dispone di un sensore ad ultrasuoni sul lato inferiore per calcolare con precisione la distanza dal suolo in ogni momento. Ciò consente di eseguire procedure di atterraggio perfette, di raccogliere dati sull'altitudine relativa durante il volo e di fornire i dati necessari per un volo sicuro. Tutti questi fattori insieme garantiscono al Phantom 4 Pro una garanzia di volo a 360° per proteggere il drone dagli ostacoli. Il Mavic Pro ha caratteristiche molto simili, incluse le 5 telecamere e i sensori ad ultrasuoni, tuttavia non può usufruire della stessa funzione di rilevamento degli ostacoli a 360° di cui dispone il Phantom.
Funzionalità della telecamera

Questo fattore rende la decisione di acquisto un po' più complicata, perché fino a questo punto il Mavic Pro si è mostrato vincente. Tuttavia, quando si tratta di mettere a confronto le funzionalità della telecamera, il Phantom 4 Pro inizia a mostrare la sua superiorità. Anziché esaminare le tantissime specifiche della telecamera, desidero invece sottolineare le differenze che rendono il Phantom 4 Pro il vincitore indiscusso per quanto riguarda questo fattore. Innanzitutto, il Phantom 4 Pro ha un gruppo di telecamere più grande, il che significa che ha un sensore di immagini a bordo di dimensioni maggiori. Infatti è di 2,3 volte più grande rispetto al sensore del Mavic Pro. Il sistema di telecamere di bordo del Phantom 4 ha anche un processore di immagini più veloce, un controllo dell'apertura totale e un otturatore meccanico.
Queste caratteristiche combinate insieme rendono la telecamera del Phantom 4 Pro davvero eccezionale. La più elevata gamma ISO sia per i video che per le immagini consente migliori prestazioni della telecamera in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio durante il volo al tramonto o al crepuscolo. Il campo visivo più ampio consente di catturare quei grandi scatti panoramici che si vedono solo nei film; molto più di quanto sia in grado di fare il Mavic Pro. Inoltre, con il Phantom 4 Pro si ottengono velocità di fotogramma video più elevate e immagini di dimensioni totali maggiori di 20 MP, anziché i 12 MP del Mavic. Far volare un drone è divertente, ma filmare le riprese con i droni è il nostro scopo principale, pertanto nella decisione finale il fattore telecamera è sicuramente fondamentale.
Scelta finale
La scelta finale dipende solo da te. Se sei più interessato alla fotografia e vuoi avere la migliore telecamera possibile sul tuo drone DJI, allora sai già quale sarà la tua scelta. Se invece la pensi come la maggior parte di noi, una telecamera da 4K è solo una telecamera da 4K e la tua scelta andrà a favore del Mavic Pro, semplicemente perché è molto più facile da trasportare. Ci sono ovviamente molte cose da considerare, ma alla fine la decisione si basa sulle preferenze personali. Entrambi i droni garantiscono ottime prestazioni che valgono sicuramente il prezzo, ma per l'appassionato di droni, il Mavic Pro è la scelta migliore.