哪些行业和应用可从Wolfspeed WolfPACK™模块中受益?
作为不断致力于设计驱动当今技术解决方案的碳化硅 (SiC) 元件的一部分,Wolfspeed 宣布推出其全新系列的 Wolfspeed WolfPACK™ 功率模块。该产品系列旨在为当今的设计人员在各种类型的应用中提供中功率解决方案。
Wolfspeed 的 WolfPACK 模块易于扩展,与使用多个分立器件但相同拓扑相比,能够提供更高的载流能力。这些模块采用全碳化硅(SiC)组件,可提供多种不同器件配置,包括半桥和六桥拓扑结构。
Wolfspeed WolfPACK功率模块系列支持多种应用。让我们详细探索其中的一些:
汽车充电站
近年来,电动汽车(EV)的需求显著增加,但一个能够推动快速、显著增长的关键领域是提供快速充电设备的能力。化石燃料汽车相对于电动汽车的最大优势之一是前者能够在几分钟内完成加油,而电动汽车则可能需要更长时间才能重新上路。不同的充电设计可能需要至少30分钟充电,也可能长达12小时。快速充电技术可以通过采用更高电压、更高电流或两者结合的方式快速传输大量能量,从而缩短充电时间。
Wolfspeed WolfPACK 功率模块的 SiC 技术及其高电流承载能力使其非常适合快充环境。这些模块的小型外形设计使其能够应用于许多不同的场所,无论是大型加油站还是空间受限的城市充电地点。此外,这些模块的可扩展性使制造商能够开发可扩展的充电系统,随着电动汽车能源容量的增加,这一因素将变得越来越重要。
可再生能源
为了支持更加可持续的能源未来,能源行业也需要减少对化石燃料的依赖——这就需要更多使用可再生能源解决方案,例如风能和太阳能。虽然这些能源来源对环境友好,但二者产生的电力无法直接送入电网——因此需要额外的电力转换步骤才能使其可行。
风力涡轮机产生的电能可能需要一个AC/DC转换器,用来将交流电(其频率或相位与电网不同步)转换为直流电。完成转换后,电能再次转换回交流电,以供电网使用。而太阳能电池板则仅产生直流电,因此如果要连接到电网,就需要使用逆变器。
根据部署情况,可再生能源的配电系统可能受尺寸限制,例如通常安装在电杆上的住宅太阳能设备就是这种情况。Wolfspeed WolfPACK 模块中采用的 SiC MOSFET 技术通过提高功率密度,能够减少电力转换系统的整体尺寸。在评估转向 SiC 技术所带来的系统级节省时,与基于硅 (Si) 的技术相比,光伏 (PV) 逆变器的尺寸、重量和成本已被证明减少了 20% 至 50%,同时保持甚至提高了效率。这归因于 SiC 的优越材料特性;其较宽的能带隙使其能够支持更高的击穿电压和更高的结温操作,从而在效率更高的情况下实现了比 Si 更高的功率密度。任何效率的提升对支持更好的配电网络都是至关重要的,因为这意味着更少的能量损失——效率仅提高 1% 就相当于在美国已安装的 60 吉瓦太阳能中每年额外增加 600 兆瓦的太阳能发电量。如果您想了解如何量化这种效率提升所节省的能量,美国能源部发布了一系列内容,说明如何将 1 吉瓦或 10 亿瓦的意义置于具体的背景中。
能源储存
可再生能源的增长不仅需要通过电力转换来实现可行性,还需要确保每天全年所有时段都有足够的电力供消费者和工业需求。在某些情况下,由于环境条件不理想,可再生能源可能会产生不足,而在其他时候则可能会产生超过即时需求的过剩能量。为了解决稳定能源供应与需求之间的这种差异,采用了大规模储能系统,例如电池。这些系统在可再生能源高生产时期进行充电,并在可再生能源无法满足高峰能源需求时将电力重新输送回电网。
与可再生能源的功率转换需求类似,Wolfspeed WolfPACK SiC模块因其与SiC技术相关的系统密度和效率的固有提升,成为可再生能源存储解决方案的理想选择。这些模块能够轻松创建可扩展的解决方案,加之其减少的体积占用,使该技术在开发支持电网供电以满足需求的可再生能源基础设施方面十分适合。
工业电力系统
工业电力系统广泛应用于多个工业领域:从数据中心到机场,从制造业到汽车行业以及其他领域。虽然许多工业电力系统在设计时注重可扩展性、自动化和适应性,这些系统同样要求较高的可靠性——因为任何设备的停机都会造成高昂的成本。在这些工业应用中,可靠性是决策时最关键的因素,因为停机会带来巨大损失。
Wolfspeed WolfPACK 模块非常适用于工业电力系统,这得益于公司经证实的数万亿小时可靠性的记录,充分展示了其在实际应用中的可靠性。这些模块的低电感和低开关损耗使其非常适合高频操作,应用范围包括电机控制系统、电力转换器和焊接设备。此外,这些模块采用无底板封装设计,与公司领先的 SiC 技术解决方案相结合,为系统设计师提供了灵活的热管理实施方法。
结论
Wolfspeed WolfPACK 模块在多个行业和应用领域展示了巨大的潜力,包括电动汽车充电、可再生能源、能源存储以及工业电力系统等。其便捷的实施方式,加上碳化硅 (SiC) 技术的高效率和卓越性能,使得 Wolfspeed WolfPACK 模块成为中功率范围解决方案中的强劲选择。
文章标签