电动机驱动的最后步骤
将控制电路引入工业应用中的电驱动电机带来了众多优势,包括显著减少的能耗以及大幅提高的生产力。然而,这种复杂性的增加也需要在设计过程中考虑更多变量。在本篇来自Analog Devices的文章中,您将了解如何保护可变速度驱动器的电源,以及如何生成下游电力轨道。
变频驱动器(VSDs)需要特定的上游电路设计,以提供主控制电源以及用于逆变器电子部分的电源——即之前系列博客中提到的门驱动器和电流感应电路。图 1 以图形形式突出显示了这些内容,展示了典型的变频驱动器架构的概括视图。
详细的变频驱动架构
图 1
本文讨论了图1中VSD高亮部分内的两个重要电源主题:
- 保护主控制电源
- 推导下游低压负载点 (POL) 电源轨
控制电源保护
在变频驱动器(VSD)中,保护主控电源(通常为24V)免受瞬态和异常状况的影响至关重要。原因在于,该电源轨通常有两条路径。第一条路径是上一篇博客中提到的,即通过隔离的电力转换阶段,24V控制电源从交流电源或高压直流总线衍生出来。然而,这条24V电源轨通常也可以直接由连接到VSD的辅助电源输入提供电力。大多数自动化环境会在控制柜中分布24V电源,用于各种控制设备,而VSD通常会接入该电源。这一辅助的24V输入通常与转换器衍生的24V电源通过二极管进行"或"连接(diode OR'ed),以确保同时只有一个电源供应源是活跃的。
拥有此功能的优势在于,即使交流主电源掉电或跳闸,通常辅助的24V电源仍能继续运行,这意味着VSD(变频驱动器)的控制电子设备能够保持通电,从而具备快速重启VSD的能力,同时不会丢失任何上下文信息。缺点在于,VSD电源现在暴露在工厂范围内24V供电系统的所有电压瞬变中——这些电压瞬变可能通过负载切换导致分布电缆上的电压振荡、雷电事件通过系统传播、来自附近电场或人体接触的静电放电,以及电缆上拾取的电磁干扰等情况产生。因此,辅助电源输入需要坚固的保护。
VSD功能安全标准IEC 61800-5-2附录A(第B.3.2节)展示了针对此类24VDC电轨的推荐电源(PS)和电压监控(VM)子系统。该子系统包含针对多种常见故障(如反向极性、过电流和电压瞬变)的保护。
根据 IEC 61800-5-2 推荐的辅助电源保护
图 2
由于所涉及的瞬态可能在能量水平和持续时间上有所变化,设计离散电路可能既耗时又容易出错,并且长期可靠性可能较差。像Analog Devices Surge Stopper系列这样的集成解决方案整合了所有IEC 61800要求,包括输入反向极性检测和保护、过电流保护、短路保护、浪涌电流检测和保护以及高电压瞬态断开功能。
模拟器件的IEC 61800-5-2浪涌保护器实现
图3
图 3 描述了使用 Analog Devices 的浪涌保护器解决方案作为实现 IEC61800-5-2 保护建议的潜在方法。诸如 LT4363 或集成 MOSFET 变体 LTC4381 等元件,可以为主控制电源提供稳健且可靠的保护解决方案。
低电压负载点 (POL) 电源
主控制电源供应的下游是低电压(<12V)电源轨。这些电源轨通常是负载点(POL)电源,直接为主控制器设备(CPU、FPGA)、其他数字组件(存储器、收发器、接口)、模拟电路(ADC、DAC、运算放大器等)以及I/O设备和终端提供电力。这些电源架构的具体设计因每个VSD(可变速驱动器)而异,因此很难进行概括,但这些电源供应的典型方法在图4和图5中有所说明。在图4中,一些关键的低电压电源轨使用了单级开关稳压器,对于对噪声敏感的模拟电源轨或在较低电压水平下的低电流电源轨,还增加了下游低压差(LDO)稳压器。
单级开关器方法
图 4
图5中生成了一个单独的中间轨(在本例中为5V),然后根据POL设备的需求进一步降压到各个单独轨道。此外,这里还展示了可能需要启动排序或电源轨道跟踪,这在许多VSD中使用的复杂多控制器系统中可能非常重要。
多阶段切换器方法
图 5
点负载 (POL) 电源架构的设计十分复杂,涉及与整体效率、成本、空间和噪声相关的多种权衡。Analog Devices 的工具,如 LTpowerCAD、LTpowerPlanner 和 LTSPICE,可以显著简化设计难题。
摘要
本博客已完成关于变频驱动器(VSD)中电源的主题,强调了主控制电源保护电路的重要性,并提到了与POL低电压电源设计相关的挑战。
文章标签