相同Skys omniCOOL系统在直流风扇中提供更长寿命和更卓越性能
风扇 在我们生活中随处可见,已经成为机械化、电子化生活方式不可或缺的一部分。
从消费类电器到大型工业机械,我们每天使用的设备都依赖风扇来排出热空气并保持足够的冷却,从而确保可靠运行。风扇的核心——无论是从字面还是比喻意义上来说——都是能够使转子旋转的轴承。一个普通风扇在其生命周期内需要完成大量旋转,因此对轴承的要求非常高。因此,确保风扇能够胜任这一任务至关重要,而来自同一天空的尖端解决方案能够满足需求。
阅读更多
文章标签
了解热管理在电动车中的关键作用。探索Same Sky提升电池性能和充电效率的创新。
探索接线端子的在电子系统中的重要性。本文涵盖了类型、选择技巧以及提升可靠性和效率的功能。
了解热管理组件在电动汽车充电应用中所扮演的重要角色。
In this article, get an understanding of how USB standards have evolved over the years to meet the demands of new users and faster devices.
本文将向您展示USB Type-C连接器的技术发展以及Same Sky的仅供电USB Type-C连接器解决方案。
了解Peltier模块如何为高功率应用提供有效的冷却解决方案。在Same Sky探索它们的独特功能和优势。
风扇无处不在,并已成为我们机械化、电子化生活方式中不可或缺的一部分。
了解两种广泛使用的轴承设计——滑动轴承和滚珠轴承——的优缺点,并探索Same Sky(前身为CUI Devices)提供的一种新解决方案:omniCOOL™系统风扇轴承。