Arrow Electronics Components Online

WAGO

WAGO成立于1951年,位于德国明登,在电气工程和电子领域率先开发了创新连接系统。第一个WAGO接线端子的创意诞生于1951年,同年在汉诺威博览会上首次推出了带有弹簧夹持技术的接线端子。从那时起,这项创新技术逐渐发展成为工业标准。 WAGO被公认为弹簧压力连接技术市场的领导者。这项技术已应用于我们的整个连接器和工业自动化产品线。 电气连接和自动化:WAGO的两个业务部门共同构成了我们广泛的产品供应。 电气连接业务部门在公司成立后的1950年代不久便出现了。其中包括首个安装在DIN导轨上的接线端子系列,这些端子具有自封闭夹持单元,可以连接实心和绞线导线(约于1957年)。 1990年代,增加了自动化业务部门,其中包括首个与现场总线无关的模块化I/O系统——即WAGO-I/O-SYSTEM。 虽然WAGO的成功以其全面的产品系列的持续增长和扩展为标志,但实际上推动成功的力量来自于我们的员工。通过他们的专业素养、投入、创意和热情,我们能够进一步巩固在全球市场的领导地位。 WAGO现已在全球超过80个国家开展业务,拥有7000多名员工,并在全球设有9个制造工厂。这些基础设施帮助我们满足客户日益增长的需求和挑战。

WAGO Logo – Black  |   Logo – Color  |   Logo – White    Description: need to add this depending on which logo it is   logo in black with transparent background logo in color with transparent background