Arrow Electronic Components Online

연결된 생태계를 위한 디자인: 연결된 삶을 이끄는 디지털 변화

사물인터넷01 1월 2021
글로 켜진 도시의 불빛과 네트워크 라인으로 빛나는 디지털 지구, 글로벌 연결성 강조
모든 기사 보기

인터넷은 우리가 서로 연결되는 방식뿐만 아니라 우리의 기술이 다른 기기와 연결되는 방식에서도 우리의 삶을 영원히 바꿔놓았습니다. 이것은 사물인터넷(IoT)의 핵심으로, 기기가 새로운 방식으로 정보를 공유할 수 있게 합니다. IoT는 사용자와 소비자로서 우리의 삶을 혁신하고 있지만, 가정 밖에서도 광범위한 응용 가능성을 가지고 있습니다.

우리의 연결된 삶을 가능하게 하는 기술은 우리가 운전하는 자동차에서부터 의료 서비스를 받는 방식에 이르기까지 현대 사회의 많은 영역에서 큰 변화를 가져왔습니다. 이러한 발전의 기반이 되는 인프라는 유선 솔루션이든 최신 5G 무선 네트워크든, 전례 없는 속도로 데이터 전송에 의존하고 있습니다. 간단히 말해, 고속 인터커넥트 기술은 IoT의 신뢰성에 있어 매우 중요합니다.

연결된 산업

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

제조 분야에서는 산업용 사물인터넷(IIoT)이 새로운 용어를 가져왔습니다. 그 용어는 바로 '산업 4.0'(Industry 4.0)입니다. 이는 데이터를 주요 원자재 중 하나로 삼는 최신 혁명을 나타내는 이름입니다. 결과적으로 스마트 팩토리가 탄생했습니다. 스마트 팩토리는 생산 공정의 모든 단계에서 정보를 공유하는 네트워크로 연결된 공장의 모든 기계를 포함하는 공장입니다.   공장 모든 수준에서 데이터 처리 통합은 제조사가 기존 방법보다 훨씬 빠르게 현재의 요구와 트렌드에 대응할 수 있도록 해줍니다. 이러한 공장의 대응력은 제조사가 소비자에게 더 빠르게 새로운 제품을 개발하고 전달할 수 있도록 합니다.

스마트 시티와 스마트 그리드

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

제조 공정의 모든 측면을 모니터링하는 동일한 기술이 도시에서도 활용되고 있습니다. 한 가지 예로, 현대 기술은 에너지를 생성하는 방식을 변화시켰습니다. 기존 전력망의 중앙 집중식 구조와 비교하여, 소규모 발전소는 효율적인 대안이 되고 있습니다. 분산형 에너지 자원(DERs)이라 불리는 이러한 자원은 기존의 풍력 및 태양광 생산 방식에 바이오매스를 연료로 사용하는 발전소, 심지어 지열원 같은 새로운 기술을 결합하여 전통적인 발전소를 보완합니다.

IoT를 가능하게 하는 동일한 기술이 새로운 전력 관리 접근 방식에 사용되고 있으며, 이를 스마트 그리드라고 합니다. 실시간 데이터를 사용하여 분산된 전력 생성 네트워크를 제어하며, 지역 소비자의 수요와 전력 네트워크 출력 간의 관계를 자동으로 관리할 수 있습니다. 유사한 기술로 교통 관리나 대중교통 시스템을 운영할 수 있으며, 이를 통해 도시를 더 효율적이고 살기 좋은 곳으로 만들 수 있습니다.       자동차 산업도 연결 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다. 가정용 자동차는 환경으로부터 실시간 정보를 수집하는 연결 장치로 변화하고 있습니다. 이 데이터는 차량 내부 진단 시스템과 결합되어 운전자에게 최적의 상황 인식 정보를 제공합니다. 또한 최신 차량에 내장된 연결 기술은 제조사가 성능을 원격으로 모니터링할 수 있도록 하며, 이를 통해 운전자가 문제가 심각해지기 전에 정비가 필요한 경우를 미리 알 수 있게 해줍니다.

착용 가능한 기술

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

의료 산업은 무선 및 연결된 기기의 잠재력을 빠르게 인식했습니다. 환자 모니터링 솔루션은 전통적으로 불편한 유선 연결 방식을 사용해왔습니다. 그러나 소형화된 전자 기기와 고속, 안전한 무선 연결의 최신 개발로 인해 현대적인 웨어러블 센서는 가볍고 매우 뛰어난 성능을 제공합니다. 완전히 연결된 기기는 환자를 실시간으로 모니터링할 수 있어 만성 질환을 가진 환자들이 집에서 치료를 받을 수 있게 해줍니다. 이는 병상 수요를 줄여주며, 환자 개개인의 필요에 맞춘 맞춤형 의료를 가능하게 합니다.

연결된 기기 설계

다양한 유형의 기기가 우리가 살아가는 연결된 세계의 일부가 되어가고 있습니다. 디자이너는 작은 크기를 활용하면서 고속으로 데이터를 공유하는 솔루션을 설계하는 과제에 직면하고 있습니다. 이는 이러한 기기에 사용되는 커넥터에 특히 까다로운 요구사항을 부여합니다.   데이터 전송 속도가 기가비트 수준에 도달함에 따라 안정적이고 안전한 회로를 만들어내는 커넥터의 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 동시에 웨어러블 기술, 모바일 핸드셋 또는 차량 기반 스마트 기기의 휴대용 특성으로 인해 고속 커넥터는 거친 환경에서도 견딜 것을 기대받습니다.   충격과 진동에 대한 노출은 이러한 데이터 집중 응용 프로그램을 설계할 때 주요 고려사항입니다. 열악한 조건은 잠시 동안 개방 회로를 초래할 수 있습니다. 저주파 전기 시스템은 단 1마이크로초의 간격으로도 영향을 받지 않을 정도로 강력합니다. 하지만 현대 기기가 초당 10기가비트 이상의 속도로 데이터를 처리해야 하는 요구는 1마이크로초처럼 작은 신호 장애도 주요 정보 손실로 이어질 수 있음을 의미합니다. 커넥터는 이러한 조건을 견딜 수 있는 접촉 설계가 요구됩니다.   그러나 저프로파일 기기의 증가와 함께 커넥터는 물리적으로 더욱 강력해야 합니다. 또한 소형 패키지 크기와 미세 피치를 제공해야 합니다. 기존의 보드-투-보드 커넥터는 플렉서블 프린티드 서킷(FPC)과 같은 저프로파일, 경량 대안으로 대체되고 있습니다.   Molex는 소형 크기, 견고한 설계, 고성능의 올바른 조합을 제공하는 커넥터의 중요성을 이해하는 제조업체입니다. 연결된 세상에서의 솔루션을 위해 이러한 특성은 매우 중요하며, 디자이너들은 자신들이 직면한 과제를 이해하는 솔루션 공급업체를 찾아야 합니다. Molex와 Arrow는 고객에게 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 협력하며 내일의 기술을 설계하는 디자이너들에게 선택지를 제공하겠다는 약속을 공유합니다.

기사 태그

EMEA
Molex
스마트 시티
안테나
사물인터넷 (IoT)
의료 및 헬스케어

관련 콘텐츠