Arrow Electronic Components Online

Diseñando para el ecosistema conectado: el cambio digital que impulsa la vida conectada

IoT01 ene 2021
Tierra digital con luces de ciudad brillantes y líneas de red, destacando la conectividad global
Ver todos los artículos

El internet ha cambiado nuestras vidas para siempre, no solo en la forma en que nos conectamos entre nosotros, sino también en cómo nuestra tecnología se conecta con otros dispositivos. Este es el pilar fundamental del internet de las cosas (IoT), que permite a las máquinas compartir información de maneras nuevas y emocionantes. El IoT está revolucionando cómo vivimos nuestras vidas como usuarios y consumidores, pero tiene aplicaciones de gran alcance fuera del hogar.

La tecnología que permite nuestras vidas conectadas ha dado lugar a grandes cambios en muchas áreas de la sociedad moderna, desde los automóviles que conducimos hasta la forma en que recibimos atención médica. La infraestructura detrás de estos avances, ya sean soluciones cableadas o las últimas redes inalámbricas 5G, depende de la transmisión de datos a velocidades sin precedentes. En resumen, la tecnología de interconexión de alta velocidad es crucial para la fiabilidad del IoT.

Industria conectada

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

En el sector de la fabricación, el internet industrial de las cosas (IIoT) ha introducido una nueva frase: Industria 4.0. Este es el nombre dado a la última revolución que se basa en los datos como una de sus materias primas clave. El resultado es la fábrica inteligente: una fábrica en la que cada máquina forma parte de una red que comparte información en todas las fases del proceso de producción.   Integrar el procesamiento de datos en todos los niveles de la fábrica permite al fabricante responder a las demandas y tendencias actuales mucho más rápidamente de lo que los métodos tradicionales permitirían. La capacidad de respuesta de una fábrica de este tipo permite a los fabricantes desarrollar y entregar nuevos productos más rápidamente a los consumidores.

La ciudad inteligente y la red inteligente

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

La misma tecnología que supervisa cada aspecto de un proceso de fabricación también se está implementando en las ciudades. Como solo un ejemplo, la tecnología moderna ha cambiado la forma en que se crea nuestra energía. En comparación con la estructura centralizada de la red eléctrica convencional, las pequeñas plantas de energía son ahora alternativas eficientes. Conocidas como recursos energéticos distribuidos (DERs), combinan la generación de energía eólica y solar familiar con nuevas tecnologías, incluidas plantas alimentadas por biomasa e incluso fuentes geotérmicas, para complementar las estaciones de energía tradicionales.

La misma tecnología que permite el IoT se está utilizando en un nuevo enfoque para la gestión de energía conocido como la red eléctrica inteligente. Los datos en tiempo real se usan para controlar una red de generación de energía descentralizada, en la cual la relación entre las demandas del consumidor local y la producción de la red de energía puede ser gestionada automáticamente. Técnicas similares pueden operar sistemas de gestión de tráfico o transporte público, creando ciudades más eficientes y agradables para vivir y trabajar.       La industria automotriz también está adoptando tecnología conectada. El automóvil familiar se está convirtiendo en un dispositivo conectado que recopila información en tiempo real del entorno. Estos datos se combinan con sistemas de diagnóstico dentro del vehículo para proporcionar al conductor la mejor conciencia situacional posible. Además, la conectividad integrada en estos vehículos modernos permite al fabricante monitorear el rendimiento de manera remota, para que el conductor pueda ser informado sobre la necesidad de mantenimiento antes de que una situación se vuelva crítica.

Tecnología wearable

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

La industria médica ha sido rápida en darse cuenta del poder de los dispositivos inalámbricos y conectados. Las soluciones para el monitoreo de pacientes tradicionalmente han utilizado conectividad por cable, que resulta poco práctica. Sin embargo, los últimos avances en electrónica miniaturizada y conectividad inalámbrica segura y de alta velocidad significan que los sensores portátiles modernos son tanto ligeros como altamente capaces. Los dispositivos totalmente conectados permiten monitorear a los pacientes en tiempo real, lo que posibilita que los pacientes con condiciones a largo plazo puedan ser tratados en sus propios hogares. Esto reduce la demanda de camas hospitalarias y permite que la atención médica se adapte a las necesidades de cada paciente.

Diseñando dispositivos conectados

Los dispositivos de todas las variedades son cada vez más parte del mundo conectado en el que vivimos. Los diseñadores se enfrentan al desafío de crear soluciones que compartan datos a altas velocidades mientras aprovechan tamaños más pequeños. Esto impone requisitos particularmente exigentes en los conectores utilizados para estos dispositivos.   Con la transmisión de datos bien dentro del rango de gigabits por segundo, la capacidad de los conectores de crear un circuito confiable y seguro se vuelve cada vez más crítica. Al mismo tiempo, la naturaleza portátil de los dispositivos inteligentes, ya sea tecnología vestible, teléfonos móviles o basada en vehículos, significa que se espera que los conectores de alta velocidad sobrevivan a un trato brusco.   La exposición a golpes y vibraciones es una consideración clave para estas aplicaciones intensivas en datos. Las condiciones adversas pueden causar breves circuitos abiertos. Los sistemas eléctricos de baja frecuencia son lo suficientemente robustos como para no verse afectados por una interrupción de un solo microsegundo. Sin embargo, la necesidad de que los dispositivos modernos procesen datos a velocidades de 10 Gbps o más significa que una interrupción de señal tan pequeña como 1 microsegundo puede llevar a la pérdida de información crucial. Los conectores deben diseñarse para proporcionar contacto que pueda resistir estas condiciones.   Sin embargo, con el auge de los dispositivos de perfil bajo, los conectores deben ser más físicamente robustos. También deben ofrecer tamaños de empaque más pequeños y pasos más finos. Los conectores tradicionales de tarjeta a tarjeta han dado paso a alternativas de bajo perfil y peso ligero como el uso de circuitos flexibles impresos (FPC).   Molex es un fabricante que conoce la importancia de los conectores que proporcionan la combinación adecuada de tamaño reducido, diseño robusto y alto rendimiento. Para soluciones en el mundo conectado, estas cualidades son fundamentales, y los diseñadores necesitan encontrar proveedores de soluciones que comprendan los desafíos que enfrentan. Molex y Arrow trabajan juntos para ofrecer soluciones innovadoras y confiables a los clientes y comparten un compromiso con proporcionar opciones para los diseñadores de la tecnología del mañana.

Etiquetas de artículo

EMEA
Molex
Ciudades Inteligentes
Antenas
Internet de las cosas (IoT)
Médico y Atención sanitaria

Contenido Relacionado