Antenas
Una antena es un dispositivo fundamental utilizado en los sistemas de transmisión electrónica que permite la comunicación inalámbrica. La función principal de una antena es tomar una señal eléctrica y transmitirla en una frecuencia de radio, que se propaga a través del aire.
Existen varios tipos diferentes de antenas. Los dos más comunes son las antenas monopolo y dipolo, originadas a partir de la teoría de la línea de transmisión. Un dipolo es una línea de transmisión abierta de media longitud de onda que se alimenta en el punto medio de la antena. Un monopolo es una línea de transmisión abierta alimentada de un cuarto de longitud de onda.
La corriente alterna (CA) se alimenta en el dipolo a una frecuencia resonante definida, que envía energía al dipolo para la transmisión. Debido a que la línea de transmisión tiene un extremo abierto, se refleja toda la energía y cuando se refleja de regreso se crea una onda estacionaria de energía. Esto hace que el dipolo irradie su energía ortogonal en dirección a la corriente. Los dipolos y monopolos se utilizan actualmente para la transmisión de radiodifusión y telefonía móvil.
Las antenas de tablero de circuito impreso, conocidas como antenas de parche o antenas plana en forma de F invertida (PIFA) son otro tipo de antena utilizado en dispositivos portátiles debido a su pequeño factor de forma.
4,251
Total de Productos