Motores
Un motor eléctrico, en general, se refiere a un dispositivo que utiliza una fuente eléctrica, ya sea de CC o CA, para crear algún tipo de movimiento mecánico. En la mayoría de los casos, un movimiento de rotación alrededor de un eje central. Esto se ve en ventiladores, herramientas eléctricas, aspiradoras, y muchos otros accesorios cotidianos para el hogar. Los motores normalmente utilizan el poder de imanes para crear la fuerza requerida para el movimiento. Estos imanes vienen en forma de imanes permanentes y bobinados electromecánicos temporales controlables y que son el medio en el que la electricidad se convierte en movimiento.
Dentro de un motor hay algunos elementos básicos que son comunes a lo largo de las muchas variaciones de la tecnología. El dispositivo giratorio principal se llama rotor, que está unido al eje de accionamiento que se extiende fuera de la carcasa del motor. Esto es lo que ofrece el par para el uso mecánico requerido. El rotor se ajusta dentro de una carcasa fija denominado estator, que es donde están situados los electroimanes y donde se mantienen los bobinados de cables. Por lo general, hay muchas unidades aisladas de bobinados que permite un mayor control de la sincronía específica de los campos magnéticos reales. La mayoría de los motores también tienen algún tipo de controlador al que cambiar a través de los bobinados y proporcionar una fuerza de conducción suave para el mecanismo de rotor.
766
Total de Productos